欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

从传统气动到电动夹爪,看工业自动化如何升级

  • 2023.10.08 10:45:48
  • 米思米
  • 1470

在工业自动化的快速发展中,技术的每一次革新都推动着行业的进步。近年来,电动夹爪逐渐替代传统气动夹爪,成为自动化生产线上的新宠。这一转变背后,是工业自动化技术的不断升级和企业对高效、稳定、经济生产的不懈追求。米思米,作为工业自动化领域的领先企业,通过其经济型产品和标准化的二次革命,为这一变革提供了强有力的支持。


米思米电动夹爪.jpeg



首先,让我们来了解一下米思米的经济型产品。这些产品是在深入理解中国制造业发展趋势和客户需求的基础上,精心打造的。它们不仅符合市场主流规格,更以高性价比著称,旨在帮助企业实现降本增效。其中,电动夹爪作为米思米新上市的经济型电驱产品,正是这一理念的生动体现。



传统气动夹爪在使用过程中,企业常常面临诸多痛点。设计选型时间长、设备组装繁琐、机种切换时停机时间久、搬送过程中因气源不稳定而发生掉件等问题,都严重制约了生产效率的提升。针对这些问题,米思米推出了电动夹爪,为企业提供了全新的解决方案。


米思米电动夹爪价格.jpeg


电动夹爪相较于传统气动夹爪,具有显著的优势。首先,在结构上,电动夹爪大大减少了周边零配件的数量,如气管等,这不仅降低了采购成本,还简化了设备的组装和维护过程。其次,在时间上,电动夹爪的设计选型过程更为简洁,只需进行电气配线和电气设计,设计时间相较于气动夹爪降低了50%。此外,在机种切换时,电动夹爪可以通过程序进行一键切换,无需调整夹爪位置、传感器位置等,大大降低了停机时间,提高了生产效率。

 

除了经济和时间上的优势,电动夹爪在稳定性上也表现出了传统气动夹爪无法比拟的特点。气动夹爪常常因气源不稳定而导致工件掉件或未能成功夹取,而电动夹爪则由驱动及伺服电机控制夹持力及行程,大幅提高了夹取的稳定性。这对于追求高质量生产的企业来说,是一个巨大的优势。

 

米思米电动夹爪的推出,不仅体现了企业自身技术的创新,更是工业自动化升级的一个缩影。它以其高效、稳定、经济的特点,为众多企业提供了更加优质的自动化解决方案。同时,这一变革也得益于米思米标准化的二次革命。

 

米思米标准化的二次革命,是对组件进行标准化处理,使得企业无需再进行繁琐的设计图纸、选型组合等工作。这一革命性的变革,大大简化了生产流程,提高了生产效率。在电动夹爪的设计中,米思米充分考虑了标准化的二次革命的理念,使得电动夹爪不仅具有高效、稳定、经济的特点,还更加易于选型和使用。

 

综上所述,从传统气动到电动夹爪的转变,是工业自动化技术的一次重要升级。这一转变不仅提高了生产效率,降低了成本,还增强了生产的稳定性。米思米以其经济型产品和标准化的二次革命,为这一变革提供了有力的推动和支持。未来,随着智能制造的深入推进,电动夹爪必将在更多领域得到广泛应用,为企业的自动化生产注入新的活力。同时,我们也期待米思米能够继续发挥其技术创新和标准化的优势,为工业自动化领域带来更多革命性的变革。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities